IJsbaan Haarlem koos voor nieuwe ijsvloer aquatherm bluepipe
Een ijsvloer van 110 bij 30 meter, geschikt voor ijshockey, kunstschaatsen, shorttrack én recreatief schaatsen. Dat was de vraag die RIHO Climate Systems kreeg bij de renovatie van IJsbaan Haarlem. Voor de techniek klopte RIHO opnieuw aan bij ERIKS. Samen met hen, Aquatherm en GEA bedachten we een oplossing waarmee we op tijd konden leveren, mét een met een betrouwbare installatie die klaar is voor de toekomst.
De samenwerking tussen RIHO en ERIKS begon niet in Haarlem. We werken namelijk al jaren samen. Zo bundelden we bijvoorbeeld al eerder onze krachten bij een andere ijsbaan. Namelijk, de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. Hier kozen we voor Aquatherm Blue Pipe als kunststof leidingsysteem onder het ijs. Dennis Laan, Application Engineer bij ERIKS: “RIHO had in Amsterdam al heel goede ervaringen met Aquatherm Blue Pipe. De montage ging snel, de aansluiting met de verdelers werkte goed en het systeem draait betrouwbaar. Dan is de stap logisch: als het werkt, waarom zou je het in Haarlem anders doen? Never change a winning team.”
Specifieke berekeningen uitvoeren
Laan gaat verder: “Wij hebben, samen met RIHO en Aquatherm GmbH, warmteoverdrachtberekeningen gemaakt met ons buismateriaal. We konden laten zien dat we met Aquatherm Blue Pipe keurig binnen de benodigde temperaturen bleven. De waarden die we presenteerden waren overtuigend genoeg voor de opdrachtgever om te zeggen: dit werkt prima.”
Prefabricage in Duitsland
ERIKS kon de verdelers schoon en kostenefficiënt laten prefabriceren bij Aquatherm in Duitsland. Een belangrijk voordeel in een strak bouwschema. De verdelers werden volledig in de fabriek gelast en opgebouwd en werden kant-en-klaar afgeleverd. Dit bespaarde RIHO veel las- en montagetijd op locatie.
Laan is blij met deze oplossing. Zo stelt hij: “Onder gecontroleerde omstandigheden in de fabriek lassen is gewoon sneller én constanter van kwaliteit. RIHO hoefde op locatie veel minder te improviseren. Dat scheelt tijd, faalkosten en risico’s.
45 kilometer op rol
Voor de vloer zelf werd ongeveer 45 kilometer Aquatherm Blue Pipe op rol toegepast. In plaats van standaardlengtes te leveren, liet ERIKS de buizen in projectspecificieke lengtes produceren bij Aquatherm. Laan: “Door ze in specifieke lengtes te produceren en leveren, had RIHO nauwelijks versnit. Dus minder reststukken om weg te gooien én een snellere installatie.” Bovendien geldt ook: hoe minder verbindingen, hoe beter. Buis-op-rol betekent lange, doorlopende buizen zonder koppelingen in de vloer. De enige lasverbindingen zitten bij de verdelers. En díe worden vooraf afgeperst voordat de betonvloer wordt gestort.
Lekrisico minimaliseren
Onder de betonvloer circuleert de koudedrager alkali met een temperatuur van circa -17 °C. Die onttrekt warmte aan de betonvloer en het water erboven, waardoor de ijslaag ontstaat. Een betrouwbaar leidingsysteem is essentieel voor een kunstijsbaan, dit mag onder geen enkele voorwaarde lekken. “Wij zeggen altijd: de beste verbinding is geen verbinding,” volgens Laan. “Doordat we met buis op rol werken en moflassen gebruiken, krijg je één systeem. Voordat er ook maar één kuub beton wordt gestort, wordt alles afgeperst. Eventuele lekkages vind je dan al, en niet pas als het ijs erop ligt.”
ERIKS leverde niet alleen de vloerleidingen, maar ook de voorgeïsoleerde hoofdleidingen, de prefab verdelers en de RVS vlinderkleppen om het systeem af te sluiten. Waar mogelijk kwamen deze leveringen rechtstreeks uit de fabriek uit Duitsland naar de bouwplaats. Dit voorkwam dubbeltransport en extra opslag.
Efficiënt samenwerken
Zowel Laan als de projectleider van RIHO, Bram van der Ree, zijn zeer te spreken over het eindresultaat. Van der Ree: “Het is fantastisch om samen met zulke vakmensen en partners een project van deze schaal neer te zetten. De omvang, de precisie en de samenwerking – alles moest kloppen.” Ook is hij te spreken over de communicatie en de manier waarop we te werk gingen. “Ik heb de samenwerking als uiterst prettig ervaren. Aquatherm bood daarbij technische ondersteuning met hun uitgebreide BIM-bibliotheek en ondersteuning bij de engineering. We konden alle componenten vooraf in Revit inladen, wat afstemming met andere disciplines aanzienlijk versnelde. Zonder die voorbereiding hadden we het nooit zo snel kunnen realiseren.”
Succesvol ijsbanen renoveren
Ook Laan kijkt terug op een succesvol project waar goede samenwerking de hoofdrol heeft. Het is niet alleen een mooi afgerond project, maar ook een mooie referentie voor de toekomst. Laan: “In Nederland zijn er meer kunstijsbanen uit de jaren zestig en zeventig die richting renovatie gaan. Met dit project laten we zien wat je kunt bereiken als samen op een vroeg moment aan tafel gaat: een op maat gemaakte oplossing, geen prijslijstproject. En in die driehoek Aquatherm – RIHO – ERIKS, met GEA als koeltechnisch partner, pakken we graag meer ijsbanen in Nederland aan.”
Over aquatherm blue pipe
Aquatherm Blue, vervaardigd uit polypropyleen (PP-R), is een revolutionair leidingsysteem dat ideaal is voor het transport van gekoeld water, koelwater en in verwarmingssystemen. Deze hoogwaardige kunststof buis is ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van diverse industrieën en biedt aanzienlijke voordelen in vergelijking met traditionele metalen en sommige kunststof buizen.
Gerelateerde artikelen
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.